28.05.2018 21:34 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich bin gerade an der Erweiterung unsere Hausautomation. Ich würde gerne die Rollladensteuerung mit der astronomischen Uhr erweitern. Hier würde ich jetzt aber gerne noch eine Einschaltverzögerung für das öffnen und schließen der Rollladen programmieren. Hierfür habe ich in TIA (TIA V13) ein E/A Feld programmiert mit einer WORD-Variable, und das E/A Feld auf Hexadezimal mit einer Feldlänge von vier gestellt jeweils für die Verzögerung des öffnen und schließen. In LOGO!Soft (V7.1) habe ich unter Parameter-VM Zuordnung der entsprechenden Einschaltverzögerung die passende WORD Variable zu gewissen. Die Einschaltverzögerungen sind auf Stunden (h.m) eingestellt. Wenn ich jetzt aber über das Panel in die E/A Felder 0200 für zwei Stunde eingebe, wird mir an der Einschaltverzögerung in LOGO!Soft 8 Stunden und 32 Minuten geschrieben!? Ich kann mir das nicht erklären woran das liegt oder was ich falsch mache weil ich eigentlich über das Panel eine Vielzahl von Zeiteingaben bereits programmiert habe für z.B. Wochenschaltuhren was bisher alles bestens geklappt hat. Kann mir von euch evtl. einer sagen was ich falsch mache beim schreiben und übergeben der Zeit für die Einschaltverzögerungen? Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet. Danke und Gruß Stephan DateianhangEinstellungen Einschaltverzögerung.zip (101 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Stephan30 am: 28.05.2018 21:36:22 |
|
Folgen Sie uns auf