19.09.2012 18:26 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Evtl. schaust du dir mal die Suchergebnisse an: Stoppuhr Logo |
19.09.2012 19:26 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine Logodatei und ein PDF mit zwei Varianten. Einmal Stopuhr und einmal Bhz! Als Anregung sollte das erstmal reichen und Selbstversuchen steht auch nix im Weg. Die aktuelle Demoversion der Logosoft findest du hier im Forum! DateianhangLogo.zip (199 Downloads) |
19.09.2012 19:35 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Sorry, die Datei ist jetzt ohne Fehler!
DateianhangLogo2.zip (256 Downloads) |
20.09.2012 18:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Kevin, Schaltungskonzepte, die zur Lösung für deiner Aufgabenstellung geeignet sind, wurden im Forum bereits einige angegeben. Eine Zusammenstellung für verschiedene LOGO!-Typen ist im Dateianhang des folgenden Beitrags vorhanden: bezüglich der Lösungsvorschläge von Mitmonti möchte ich noch folgendes bemerken: a) Der Block "Betriebsstundenzähler" hat eine Anzeigeauflösung von 1 Minute, die auch für die Funktionalität angewendet wird. die interne zeitliche Auflösung von Signalen am Eingangspin "EN" ist jedoch höher - beträgt allerdings leider mehrere Sekunden (also keine Auflösung im Sekundentakt oder in der LOGO!-Einheit 10 ms) !!! Deshalb ist die erfasste Betriebszeit bei häufigen Unterbrechungen kleiner als die "reale" Betriebezeit, was ggf. (sehr lange Betriebdauer mit sehr häufigen Unterbrechungen) zu falschen Ergebniszeiten führt... b) Entsprechendes gilt leider auch für den neuen Block "Stopuhr" der 0BA7: bei voreingestellten Zeiteinheiten s, m oder h ergeben sich ggf. (also bei sehr langer Betriebdauer mit sehr häufigen Unterbrechungen) falschen Ergebniszeiten. Dies ist auch der grund für meinen Vorschlag einer Langzeitstopuhr mir 0,01 s Auflösung per Schaltung.... c) Abhilfe schaffen nur Schaltungen auf Basis eines Impulsgebers ind einem oder mhereren Zählern (Wie für eine 0BA5 in o. g. Link gezeigt). Dazu ist der Pin "INV" des Impulsgebers zu invertieren und eine geeignet kleine Periodendauer (TH + TL) im Impulsgeber vorzugeben.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf