10.04.2018 14:29 | |
Beigetreten: 07.08.2014 Letzter Bes: 02.02.2021 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Wie kann ich im TD eine Zeitstufe ändern ? Soll mit ENTER und den corsertasten funktionieren. |
10.04.2018 14:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 21488 Bewertung:
|
Den Zeitwert eines Timerblocks über das TD(E) ändern? Du rufst den Parameter in einem Meldetext auf. Wenn man den Wert eines Parameters verändern will, geht das über die Parameteränderung im aktivierten Meldetext. Vorgehensweise: Wenn alle Änderungen abgeschlossen sind, ESC-Taste drücken, um wieder in den normalen Anzeigemodus zu kommen. Da du TD geschrieben hast, habe ich die Besipieldatei für eine 0BA6 erstellt. DateianhangZeitwert_0BA6.zip (22 Downloads) |
Folgen Sie uns auf