19.09.2011 20:55 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti, das was du beschreibst habe ich schon "versucht" umzusetzen. Klappt auch so weit - nur die Zeit wird als 00:00h angezeigt und kann nur Minutenweise verstellt. Ich würde dieZeit gern in30 Minuten schritten verstellen können. Geht das?Wenn Ja - wie? DateianhangTrockenraumsteuerung 10-09-2011.zip (83 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: andrewson am: 19.09.2011 20:55 |
|
20.09.2011 20:39 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Hab dir den Vorschlag von Mc Muffin mal für Raum 5 in dein Progi eingebunden. In B042 wird der Zählerwert mit 30 multipliziert. In B021 wird der Verweis dann auf diesen Arithmetikbaustein gesetzt. B043 und X7 dienen nur dem Abschluß von B042. DateianhangTrockenraumsteuerung 10-09-2011 2.zip (98 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 20.09.2011 20:46 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf