03.01.2010 17:42 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Hallo Josch, Für Profinet IO gibt es einen FAQ, vielleicht hilft Dir der: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21869080 ... |
Zuletzt bearbeitet von: neo am: 03.01.2010 17:44Zuletzt bearbeitet von: neo am: 03.01.2010 17:43 |
|
04.01.2010 11:10 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, wie das bei Profinet genau abläuft, würde mich auch mal näher interessieren. Meine Vermutung ist die, dass die Datenübertragung bei Profinet ähnlich abläuft, wie bei VoIP durch die Priorisierung der Frames (Layer 2). Die Güte, hängt dann wohl ab von der Art der Priorisierung ? Aber genau weiss ich es nicht. Bei RealTime wird im EthernetFrame bei Priorety Tagging eine 6 eingetragen. Was das für die Datenübertragungsgeschwindigkeit bedeutet, müsste ja eigentlich irgendwo beschrieben sein ? Ich glaube, dass die Reaktionszeiten auch von den eingesetzten Ethernetkomponenten abhängt.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24947500 |
05.01.2010 14:49 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Josch86, wie performant dein Netz ist, hängt m.E. nicht nur vom Switch ab, Es gibt überdies unterschiedliche Arbeitsweisen bei den Switchen. Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Switch_(Computertechnik) http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Priorisierung-priority.html Gruß Eleu |
14.01.2010 16:20 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Hallo Eleu, danke für deine Antwort. Ich habe mal versucht die Reaktionszeit eines Profinet Systems grafisch anhand eines "Zeitstrahls" darzustellen. Ich habe die Datei als .pdf im Anhang beigefügt. Sie soll darstellen wie lange es dauert bis auf eine Änderung am Eingang im schlechtesten Fall reagiert und der Ausgang neu geschrieben wurde. Mich würde eure Meinung zu dieser Skizze sehr interessieren. Grüße Josch DateianhangSCN_20100114161713_001.pdf (216 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf