14.09.2019 15:11 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Wie auch immer kann dir nicht so ganz folgen. |
14.09.2019 16:46 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 1365 Bewertung: (42) |
Nun anbei der Zeitspeicher - auf einem Blatt sind nur 4 Zeitwerte möglich. Ein Schönheitsfehler: solange noch EIN ist bleibt der letzte AUS Wert. Zur Simulation noch auf 10ms eingestellt DateianhangLogo-Zeit-Speicher-4-fach-20190914.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 09/14/2019 16:56:10 |
|
14.09.2019 17:23 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 1365 Bewertung: (42) |
noch ergänzt mit einem Clear um 0:00h - damit keine Vortageszeiten noch drinnen sind
DateianhangLogo-Zeit-Speicher-4-fach-20190914+clear.zip (70 Downloads) |
14.09.2019 20:02 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Sieht prima aus ! Wie weit laufen die Minuten eigentlich und was passiert dann ? |
14.09.2019 20:26 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Okay das passt ,den eine Betriebsstundenzähler habe ich ja. Danke |
Zuletzt bearbeitet von: Intel am: 09/14/2019 20:27:20 |
|
Folgen Sie uns auf