29.04.2009 15:23 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
hi ich möchte mit einer CP343-1 IT Daten mit einem PC-System über FTP Verbindungen austauschen. Nur ist meine CP343-1 IT die aller älteste die es gibt (6GK7343-1GX00-0XE0) 1. d.h. ich kann von der SPS als Client aus über FC40 usw nicht auf ein PC-FTP-Server zugreifen, seh ich das richtig ? 2. es gibt ja die Möglihckeit Daten auf den FTP Server der CP zu schreiben und dann mit einem PC als Client zuzugreifen über eine Batch-File, wie hier beschrieben : http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13392774 Somit wäre die CP der Server und der PC der Client. Ist das mit dieser CP-343-1 IT realisierbar, also kann ich da von einem SPS Programm aus auf den FTP Speicher der CP zugreifen und dort DB speichern ? |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 16.09.2010 15:20link editiert Zuletzt bearbeitet von: fluffi am: 29.04.2009 15:24 |
|
04.05.2009 16:16 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo fluffi, ich hab auch noch mal nachsehen müssen... seit 2000 sind schon viele Baugruppen neu entwickelt oder weiterentwickelt worden. So wie es aussieht hast Du Recht, die CP GX 00 kann noch keine FTP Client Funktion, nur FTP Server mit 10 MB. Dateianhangmanual_d.pdf (155 Downloads) |
04.05.2009 16:23 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
danke für die endgültige antwort. jetzt weiss ichs wenigstens sicher. na gut dann muss ich mir halt ne bessere cp besorgen. |
04.05.2009 16:50 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Sorry, ich hoffe es springt noch eine CP dabei raus.... Viele Grüße J_Bell |
06.05.2009 18:56 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hi Fluffi, ich habe schon mal den CP343-IT (6ES7-343-1GX11-0XE0) als FTP-Client eingerichtet. Damals habe ich die Versuchsanordnungdokumentiert (Siehe Anhang). Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es damit geht. Vielleicht hilft es Dir ja.. Gruß Eleu DateianhangCP 343.zip (205 Downloads) |
07.05.2009 07:44 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hi Fluffi, ich habe das S7-Projekt passend zur Doku.wiedergefunden (Siehe Anhang) Damit hat es damals geklappt. Wenn Du es mal verwenden willst, musst Du im DB10 die IP-Adresse des Servers angeben, auf dem der Dateitransfer stattfinden soll. Des weiterenmusst Duim DB10 User und Passwort vom Server eingeben. Über die Variablentabelle "STORE_Nutzdata" kann man dann Daten in den Textfile ablegen. Dieser File (db21.txt) wird dann auf dem Server per FTP übertragen, nachdem der alte File dort gelöscht wurde. Gruß Eleu DateianhangFTP_Client.zip (211 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf