Industry Online Support
Technical Forum
21.11.2007 23:54 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Andi, eine derartige Absicherung ist mir nicht bekannt. Per Passwort läßt sich nur der Zugang zur Schaltplanbearbeitung sichern. Ein Vorschlag wäre, die LOGO! sozusagen "hinter Glas" zu montieren und per Schlüssel für den Betreuer zugänglich zu machen. Dann ist per Schaltung (und ggf. mittels externem Taster oder auch Digitalencoder) eine Displayorganisation bzw. Ansteuerung erforderlich. Wie dies z. B. aussehen könnte, kannst du dir mal in meinem Schaltungsvorschlag (als Teil einer umfangreichen Schaltung) ansehen. Forum_Beregnungssteuerung_V1.zip Hinweise dazu unter: Beregnungssteuerung mit versch. Zeiten ?? Ggf. ist dies noch zur besseren Lesbarkeit durch eine eigene Displaybeleuchtung oder (nach Modifikation der LOGO!) und Verwendung eines Externen Schalters oder LOGO_Relais-Ausgangs mit im Schaltplan organisierter (Aktivierung durch Tasterbetätigung mit Ausschaltverzögerung) Anwendung der internen Displaybeleuchtung zu ergänzen! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf