22.10.2014 14:35 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 20.12.2018 Beiträge: 640 Bewertung:
|
Hallo, auch bei Strings ist ein symbolischer Zugriff möglich. Bei Classic musste dazu aber der DB ein Symbol besitzen. Bei einem String[25] konnte man dann auch byteweise auf die [1] - [25] zugreifen. Nur auf die 2 Byte Kopfdaten ist kein symbolischer Zugriff möglich. Evtl liegt da das Problem? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
23.10.2014 10:02 | |
Beigetreten: 11.08.2014 Letzter Bes: 12.03.2018 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hallo Im STEP 7 TIA Portal ist die symbolische Adressierung führend und der Compiler schaut allgemein etwas genauer hin. Wenn du nun Bitweise auf einen String zugreifenmöchtest, sieht STEP 7 TIA das als nicht eindeutige Adresse (Symbolik führend!)an, da das einzelne Bit ja keinensymbolischen Namen hat. Bei S7-1200 und S7-1500 gibt es dafür die Slice-Zugriffe oder AT-Überlagerung bei S7-300. Kommt darauf an, was du hast. Aber evtl. hilft dir auch das weiter wenn du eine S7-300 haben solltest: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/41512046 |
Zuletzt bearbeitet von: JWayne am: 23.10.2014 10:45Zuletzt bearbeitet von: JWayne am: 23.10.2014 10:03 |
|
23.10.2014 13:05 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 11.07.2018 Beiträge: 1829 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:17:10 |
|