Industry Online Support
Technical Forum
15.12.2009 20:30 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Kann man an eine Logo mit Display ein TD anschließen, habe leider keine zum überprüfen. ImAnhang nochmal die Schaltung leicht modifiziert. wafter DateianhangZuluftregelung.zip (108 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 15.12.2009 20:31 |
|
15.12.2009 21:15 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das TD läßt an eine Logo ohne sowie mit eigenem Display anschließen. |
18.12.2009 18:13 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Kann mir jemand miteilen wie ich den Analogausgang schneller hoch und runter Regeln kann und warum der AUsgang nicht unter 0 C regelt under Wert dann stehen bleibt. Kann man den letz eingestellten Sool Wert Speichern wenn die man die Logo aus macht, damit dieser wieder beim einschalten wieder da ist?? Um schnelle Hilfe wäre ich dankbar!!! gruß wafter DateianhangZuluftregelung 1.zip (134 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 18.12.2009 18:55Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 18.12.2009 18:28 |
|
Folgen Sie uns auf