18.08.2007 08:28 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo PCS7 und ein MP370?????? Wo möchtest Du den Wert einfügen auf einer WinCC-RT oder WinCC flexible (Panel) nemo |
20.08.2007 08:02 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo verwendest Du einen Alarm8-Baustein auf der S7-CPU? Das Verhalten für die Meldebegleitwerte ist bei PCS7 und WinCC identisch. Vielleicht helfen folgende FAQ ja ein STück weiter? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25158897 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15351140 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13975047 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23549196 nemo |
21.08.2007 19:58 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hi hm, hast Du Lücken in den Prozesswerten => beleg mal alle Begleitwerte Welchen SP der V6.0 setzt Du ein? nemo |
Folgen Sie uns auf