16.08.2010 14:17 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Hallo, das Problem kenne ich... nur verstanden habe ich das alles noch nicht so recht. Normalerweise finden sich die notwendigen header files: 1.) als Bestandteilder jeweiligen Entwicklungsumgebung 2.) Plattform SDK für dasjeweilige OS 2. scheidet erst einmal aus, weilin so einem SDKGb-weise irgendwelches "Geraffel" enthalten ist ... Bleibt nur 1. Jetzt fragt sich: da WinCC selbst als "Entwicklungsumgebung" für C fungiert, müssten doch da irgendwelche (Standard)header vorhanden sein... finden sich aber nicht Keine stdio, keine stdarg von windows.h ganz zu schweigen Und wenn man sich die Windows.h anschaut sind dort meist Verweise auf weitere header files.... Anm.: aus einer anderen Quelle natürlich, was nicht vorhanden ist, kann man auch nicht anschauen Headerfiles z.B. von hier (http://www.koders.com/c/fid24A9EC6D37562F5A58412C204416895ECB3F43F8.aspx)includieren.... das gleiche Resultat wie bei dir! Bisher habe ich mir immer so beholfen, das ich die benötigten Definitionen, Makro´s etc. immer von Hand in einen selbst erstelltes header filekopiertund dieses dann includiert habe... |
Zuletzt bearbeitet von: vanDyk am: 16.08.2010 14:19VG / regards vanDyk |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf