07.03.2019 23:27 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung: (1) |
Danke. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.03.2019 16:47 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung: (1) |
DateianhangProject.zip (181 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.03.2019 17:14 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung: (1) |
Ich habe noch ein modul schon bestimmt seit 1,5 Jahre bei mir rumliegen. den habe ich jetzt eingebunden. einziges Tool der ihn im Netzwerk sieht ist der CAS Modbus Scanner. Aber so wie aussieht kann ich mit Standard Modbus Protokoll nix anfangen. es gibt im netz nicht so viel informationnen über Model:PD8055. Vielleicht habt ihr eine Idee.
Dateianhangpd.zip (148 Downloads) |
13.03.2019 17:47 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
Danke, auch wenn das bei eigenen Projekten angepasst werden muss, hilft das ungemein! |
13.03.2019 18:07 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ist eine digitale Ein-/Ausgabe über Modbus RTU, was man bei aliexpress so alles findet. |
Folgen Sie uns auf