10.02.2009 08:14 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 22.12.2023 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo Pikador, die einfachste Lösung für den Datenaustausch zwischen den CPUs ist der Einsatz eines DP/DP-Kopplers: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1179382 Ansonsten reicht zum Austausch von Daten auch ein CP. Von dieser CPU greifst Du dann per PUT/GET (über Funfktionsbausteine) auf die andere CPU zu. Beim TP270 projektierst Du einfach noch eine Verbindung zu der anderen CPU (mit Protool oder WinCC flexible) und fertig. mfg, not_my_fault. |
Zuletzt bearbeitet von: not_my_fault am: 10.02.2009 08:17Zuletzt bearbeitet von: not_my_fault am: 10.02.2009 08:17 |
|
10.02.2009 09:11 | |
Beigetreten: 11.04.2007 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (5) |
Hallo Pikador! Wenns schnell und 'billig' werden soll, würde ich die MPI Schnittstelle verwenden. DP/DP Koppler ist für deine Aufgabenstellung nicht sehr vorteilhaft (Stichwort HMI). Wenn du die Anlage flexibel machen willst (ev. weitere Steuerungen vernetzen,...), dann würde ich CPs empfehlen. Infos zu SIMATIC NET: http://www.automation.siemens.com/net/quickstart012003/index_00.htm MfG Hans |
10.02.2009 14:58 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo zusammen, lasst mich bitte etwas Ruhe in das Thema bringen... die Wogen schlagen schon etwas hoch im Moment... dass muß nicht sein. DateianhangDp-dp_ko.zip (103 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf