Industry Online Support
Technical Forum
24.10.2012 00:11 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Abend, Da ich jetzt schon diverse Anwenderzyklen programmiert habe und auf unserer Maschine fast ausschliesslich in ShopMill programmiert wird, würde ich diese Zyklen gerne so gut wie möglich in die Shop Oberfläche einfügen. Normale Masken, welche als unabhängige Blöcke im Arbeitsplan stehen habe ich für Konturbearbeitungen schon erfolgreich eingebunden. Jetzt habe ich im Inbetriebnahmehandbuch ShopMill unter Punkt 10.2.2 entdeckt, dass es möglich ist Anwenderzyklen mit Shop Positionen zu verketten. Dazu habe ich einen Testzyklus und eine zusätzliche Maske mit den Angaben welche im Dokument gemacht werden definiert. Wenn ich nun im ShopMill Editor meine Maske bestätige, kommt es zu keiner Codeausgabe. Nicht einmal ein normaler Zyklenblock wie bei den anderen Anwenderzyklen kommt heraus. Leider habe ich, da ich alles als Anwender an der Maschine programmiere, die im PDF erwähnten Beispiele E_DR_O1.COM/SPF nicht zur verfügung. Hat jemand schon einmal so etwas gemacht und kann mir weiterhelfen? Im Anhang sind meine Maske und der Testzyklus. Und der Link zum PDF: http://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/pdfviewer.aspx?HitsPerSite=10&ehbid=28739466&lang=de&nodeid=28733098&siteid=cseus&query=shopmill&page=1&view=new DateianhangE_DR_O1.zip (107 Downloads) |
Folgen Sie uns auf