10/19/2021 11:36 AM | |
Joined: 9/9/2018 Last visit: 9/17/2024 Posts: 5 Rating: (0) |
Привет, У меня проблема с машиной . ПЛК сломался, мне нужно сменить процессор и панель. его встроенная панель C7 plc+ Моя проблема в том, что панель сделана из protool . Мне нужно перенести проект панели на wincc flexible 2008 SP2, у меня больше нет доступа к SP2, только SP3 на моем компьютере Win7 У меня есть какой-нибудь шанс, что, может быть, кто-нибудь сможет выполнить миграцию для меня на этом форуме?? Пожалуйста Прилагается проект Hi, I have a problem with a machine . The plc has broken down, i need to change the cpu and the panel. its an integrated C7 plc+panel My problem is that the panel is made with protool . I need to migrate the panel project to wincc flexible 2008 SP2, I have not access to SP2 any more just SP3 on my Win7 computer I there any chance that maybe somebody can do the migration for me in this forum?? Please Attached the project ------------------------------------------------------------------------------------------ Attachment2108994_SPS_20100720_jz.zip (433 Downloads) |
Last edited by: Kuka17 at: 10/19/2021 11:37:17Last edited by: Kuka17 at: 10/19/2021 12:27:04Last edited by: Jen_Moderator at: 10/19/2021 14:00:45New subject after splitting |
|
10/25/2021 3:29 PM | |
Joined: 8/3/2009 Last visit: 9/20/2024 Posts: 13753 Rating: (1736)
|
Hello Kuka17 you can download 2008 Sp2 in this link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/100777999 Then you can get your usecase work. Bye Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Follow us on