6/21/2015 2:38 AM | |
Posts: 3 Rating: (0) |
Información de CPU: Nueva información de arranque Bloqueo(s) de arranque pendiente(s): - Modificación/carga activa de la configuración HW - se requiere rearranque completo manual |> Estado operativo actual de la CPU: STOP |> HW_ID= 52 - Control de estado operativo help please! ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Translation; Information CPU: New information boot block (s) starting slope (s): - Modify / load active hardware configuration - Complete manual restart required |> Current operating state of the CPU: STOP |> HW_ID = 52 - Control of operating status ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Split from s7-1200 LED ERROR CPU. |
Last edited by: Min_Moderator at: 6/22/2015 10:49:50 AMNew subject after splitting and a try for translation |
|
7/28/2020 10:09 AM | |
Posts: 1 Rating: (0) |
Tengo el mismo problema en un S71200 CPU 1214 AC/DC/RLY FW 1.0.1. Utilizo Tia Portal V13.0. Trataste de resolerlo kabezon? Alberto |
10/28/2020 10:48 PM | |
Joined: 11/6/2019 Last visit: 4/22/2022 Posts: 1 Rating: (0) |
Que tal. Alguien ya pudo resolverlo?? Saludos. |
11/11/2020 7:25 PM | |
Joined: 8/6/2018 Last visit: 4/25/2024 Posts: 251 Rating: (39) |
Could you send us the diagnostic buffer?
|
5/15/2021 1:50 AM | |
Joined: 4/9/2021 Last visit: 5/24/2023 Posts: 1 Rating: (0) |
Buenas noches, alguien lo ha resuelto, tengo el mismo problema con una CPU 1214 DC/DC/RLY y TIA Portal V14. Gracias. |
Follow us on