5/5/2021 1:38 PM | |
Posts: 1 Rating: (0) |
Buon pomeriggio, come prima cosa ringrazio tutti per le info che potete fornirmi. Mi allaccio a questa discussione per avere notizie in merito alla realizzazione che devo fare. Devo connettere 3 PLC LOGO8 e un pannello HMI KTP 400 basic che deve leggere dati da tutti e 3 i LOGO. La mie richieste sono: 1) Come impostare il progetto di rete per far si che posso comunicare con dal KTP a tutti i PLC. 2) Devo effettuare una programmazione con LOGO 1 master e LOGO 2 e 3 slave e leggere i dati solamente da LOGO 1? Ringrazio tutti coloro che sapranno fornire info utili. Simone. |
Last edited by: Jen_Moderator at: 05/06/2021 08:35:06Inserted splitting-remark. |
|
5/5/2021 1:51 PM | |
Joined: 12/18/2014 Last visit: 4/25/2024 Posts: 32883 Rating: (4065)
|
Did you need a example? If yes, then write which version of WinCC TIA you have ... |
Follow us on