(0)| 06.08.2016 10:20 | |
|
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe da wiedermal ein Anliegen.:) Ich habe ein redundantes System welches die ganze Zeit einwandfrei lief. Jetzt musste ich an der Hardeware-Konfig einige Kanäle frei schalten und die Hardeware-Konfig neu laden. Dies ist ja normalerweise im "Run-Modus" auch möglich. Nun wurde die erste CPU gestoppt und mit der neuen Hardware-Konfig geladen. Als der Schritt drann war um die geladene CPU zu starten ist die Sequence abgebrochen und die CPU blieb im Stop. Nun habe ich folgende Dinge ausprobiert: 1. Hardeware-Konfig nochmals geladen. Hat nicht geholfen. 2. CPU ausgeschaltet. Wieder eingeschaltet. Hat nicht geholfen. 3. AN der CPU ein Masterreset durchgeführt. Eingeschaltet. ( jetzt sollte sich die CPU ja das komplette Programm von der laufenden 2. CPU holen ) Hat nicht geholfen.
Im Anhang befindet sich die Diagnose von der CPU.
DateianhangDiagnose.txt (111 Downloads) |
| 06.08.2016 10:22 | |
|
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hier habe ich noch die Diagnose von dem CP-Modul.
Vielen Dank schon mal und freundliche Grüße Friedhelm DateianhangDiagnose CP.txt (98 Downloads) |
Folgen Sie uns auf