Industry Online Support
Technical Forum
8/31/2005 12:13 PM | |
Posts: 3609 Rating: (29)
|
How I can do communication between S5-115U and S7-200 for data exchange. Thanks. |
8/31/2005 12:13 PM | |
Joined: 8/10/2005 Last visit: 4/9/2024 Posts: 1486 Rating: (32)
|
For this communication the following examples are ready as downloads on the Internet: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6711776 DP-connection S7-300 with CP 342-5 (Slave) and IM 308-C (Master) with STEP 7 V4.02 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6709721 DP-connection CPU 315-2 (Slave) and IM 308-C (Master) with STEP 7 V4.02 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6556876 DP-connection IM 308-C (Slave) and CPU 315-2 DP (Master) with STEP 7 V4.02 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6519764 DP-connection IM 308-C (Slave) and CP 342-5 (Master) with STEP 7 V4.02 Für diese Kommunikation stehen im Internet folgende downloads als Beispiel bereit. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6711776 DP-Kopplung S7-300 mit CP 342-5 (Slave) und IM 308-C (Master) mit STEP 7 V4.02 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6709721 DP-Kopplung CPU 315-2 (Slave) und IM 308-C (Master) mit STEP 7 V4.02 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6556876 DP-Kopplung IM 308-C (Slave) und CPU 315-2 DP (Master) mit STEP 7 V4.02 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6519764 DP-Kopplung IM 308-C (Slave) und CP 342-5 (Master) mit STEP 7 V4.02 |
Last edited by: O_Moderator at: 12/14/2010 11:40 AMlinks edited |
|
3/23/2006 5:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posts: 3149 Rating: (171) |
Hi, there is an Addon WinCC S5-Channel available (WinCC Competence Center in Erlangen): http://www.industry.siemens.com/IT4Industry/EN/SOLUTION_SERVICES/SIMATIC_ADDONS/kanal.htm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follow us on