10/30/2015 10:39 PM | |
Posts: 1 Rating: (0) |
Boa Tarde! Estou há dois dias tentando realizar a simulação da IHM TP-1200 com o S7-1500 pelo Tia Portal V13 SP1, e não tenho sucesso. Quando seleciono o controlador e mando simular, o sistema entra em online com sucesso. Mas quando seleciono a IHM e mando simular, não tenho êxito. No diagnóstico aparece a mensagem de "Não compatível". O projeto da IHM é compilado, vai pra Runtime, porém em offline. Observação. A Comunicação fisica funciona, é um projeto que já está em funcionamento. Se alguém puder me ajudar, obrigado. Preciso simular o projeto para facilitar meu entendimento do processo. Att, André Wegrzyn Ribas. ------------------------------------------------------------------------------ Good afternoon! I'm trying to perform the simulation of HMI TP-1200 with S7-1500 by Tia Portal V13 SP1 for two days and don't succeed. When I select the controller and simulate command, the system goes successfully online. But when I select the HMI and simulate command, I have not been successful. The diagnostic shows the message "not compatible". The HMI project is built, go to Runtime, but offline. Note. The physical communication works, it is a project that is already in operation. I would be very thankful if anybody can help me. I need to simulate the project to facilitate my understanding of the process. André Wegrzyn Ribas. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Min_Moderator at: 10/31/2015 1:40:31 PMTranslation Last edited by: Min_Moderator at: 10/31/2015 1:41:26 PMNew subject after splitting |
|
Follow us on