03.04.2023 12:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 1470 Bewertung: (149)
|
In Ermangelung eines "echten" Filesystems gibt es auf der S7-1500 keine Möglichkeit, als FTP-SERVER zu funktionieren. Ein FTP-CLIENT kann applikativ erstellt werden. Hierzu steht eine Bibliothek LFTP im folgenden Beitrag zur Verfügung: Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller Die Inhalte des Servers werden über Datenbausteine abgebildet. Ein CP1543-1 kann FTP-SERVER oder CLIENT sein. Jedoch beschränkt sich dieses auf Datenbaustein-Inhalte. Zitat aus der Produktbeschreibung: ...FTP-Funktionen (File Transfer Protocol FTP/FTPS) für Dateiverwaltung und Zugriffe auf Datenbausteine in der CPU (Client- und Serverfunktion)... Im Umfeld des Software Controllers gibt es im Zusammenhang mit dem ODK die Möglichkeit, eigene Applikationen zur Datenkommunikation per ftp einzubinden. Für große Datenmengen, die über FTP hantiert werden sollen, eignet sich auch sehr gut ein IPC, z.B. IPC127E, der mit seinem Windows Betriebssystem eine kommerzielle oder freie FTP-Lösung mit guter Performance implementieren kann. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf