12.11.2009 12:33 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Kennt sich denn keiner damit aus ? |
12.11.2009 16:08 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Ich bin der Meinung bei einem Fehler mußt du mit System rangehen. funzt die Verbindung bei einem direkten Anschluss ?? Funzt ein anderes Endgerät am ComServer? Drucker , Modem etc |
12.11.2009 16:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Com-Server ist gar nicht soo einfach. Habe selbst eine Verbindung über Com-Server ( Insys ) zur Logo aufgebaut. Konnte aber erts mit Hilfe der Hotline von Insys das ganze Ding in Betrieb nehmen. Es gibt hier noch ein paar wenige, die auch über Com-Server die Logo ansprechen, evtl. melden die sich auch nochmal, also etwas Geduld haben. Bei mir ist es z.B. so, daß ich beim Verbindungsaufbau erst eine Fehlermeldung bekomme, weil die Logo wohl nicht so schnell ist. Beim 2. Verbindungsaufbau geht es dann. Evtl. mal den Service von Phoenix kontaktieren Aso, ich z.B. benötigte noch einen Adapter. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 12.11.2009 16:52 |
|
12.11.2009 17:14 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich habe heute bereitsd mit Phoenix und mir Siemens gesprochen. Phoenix hat mir eine Anleitung geschickt, die aber auch nicht funktioniert. Laut dem Siemens Support reicht wohl die Spannung die vom RS232 am COM Server kommt nicht aus um die Elektronik im Stecker zu betreiben. Ich habe jetzt mal am COM Server gemessen, da gibt es auch nur etwas über 5 V. Ich denke mal da in der Logo Schaltung noch eine Diode und dann die Z-Diode kommt bleibt da nicht mehr viel übrig um die stabilen 5 V für den RS323 Max IC zu liefern. Ich habe allerdings ein bisschen Angst mir die Logo zu zerstören wenn ich mal über ein Netzgerät 12 V an Pin 4 anlege. Mir einem anderen Gerät konnte ich den COM Server leider noch nicht testen, da ich nichts zum Anschluss da habe. Im Forum habe ich aber gelesen, das ich auf der einen Seite über das Netzwerk und auf der COM Server Seite über RS232 ein Laptop anschliessen kann und die beiden sich dann unterhalten. Aber wie soll das gehn. Also probier ich mal weiter. |
12.11.2009 19:00 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Also doch, probieren geht über studieren !! |
Folgen Sie uns auf