12.01.2018 17:32 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wo kommt die Meldung? Auf dem Panel wenn es an die CPU angeschlossen und die Runtime gestartet ist? Adressen und Verkabelung prüfen... |
13.01.2023 09:23 | |
Beigetreten: 28.10.2009 Letzter Bes: 29.11.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (4) |
Dazu noch folgender Tip: Entgegen den Richtlinien aus https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/36062700
darf der Gerätename der HMI keinen Beindestrich (-) enthalten. Unterstricht funktioniert. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/13/2023 12:30:44Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.04.2024 14:37 | |
Beigetreten: 02.03.2022 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe dasselbe Problem. Ich habe bereits alles ausprobiert, aber bisher ohne Erfolg.
|
23.04.2024 08:34 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 10.01.2025 Beiträge: 14538 Bewertung: (1813)
|
Hallo Eine Online Verbindung zu einem HMI (wie bei einer Steuerung) ist nicht sinnvoll, da die HMIs keine Online Diagnose Schnittstelle haben. von Version zu Version hat das mal besser oder schlechter (gar nicht) funktioniert. Wenn man das HMi normal übertragen kann, sollte alles OK sein. Im Gegenteil, Projekttransfer wenn man vorher online gegangen ist kann manchmal fehlschlagen. Bitte also alle Onlineverbindungen trennen und dann normal übertragen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58522603 viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 04/23/2024 08:35:51If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf