06.03.2024 09:39 | |
Beigetreten: 12.05.2010 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 77 Bewertung:
|
Grüß Gott, ein Kunde hat ca.100 PM250D an einer Sortieranlage installiert und hat wiederkehrende Ausfälle. Bei einem geöffneten PM250D ist das Leistungsmodul am Netzeingang (rückspeisefähige F3E Technik mit IGBT-Brücke statt B6 Gleichrichter) defekt. Da dies kein Industrienetz ist, hängen keine "Störer" wie Ind. Heizungen, direkt eingeschaltene Motoren, Schweißmaschinen am Netz. Grundlegend haben die PM250, wegen ihrer Kapazität am Eingang, einen relativ hohen kapazitiven Blindstrom. Bei 100 Geräten angenommenen 3KW Geräten sind das 100A! (Aplikationsbeschreibung mit Blindstromangaben im Anhang). Wir tippen hier auf ein netzseitiges Problem, dass die Eingangshalbleiter des PM250D stört/ zerstört. Wie ist technisch mit einem hohen kap. Blindstrom umzugehen? Bei Kompensationsanlagen habe ich nur welche gefunden die ind. Blindstrom mit Kondensatoren kompensieren, aber nicht anders herum. Schönen Gruß, Frischpöler
Dateianhang34189181_standby_currents_g120d_de.pdf (41 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Frischpöler am: 03/06/2024 09:53:43Sordieranlagen mit "t" ausgebessert. |
|
Folgen Sie uns auf