16.08.2022 12:51 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 22.10.2024 Beiträge: 1278 Bewertung: (301) |
Hallo, ich würde prinzipiell immer erstmal empfehlen die LDrvSafe Bibliothek für die Ansteuerung der Safety Funktionen des Antriebs aus dem F-Programm der PLC heraus zu nutzen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109485794 Damit ist auf jeden Fall mal sichergestellt, dass die Ansteuerung und das entsprechende Bit auch wirklich korrekt ist. Sollte es dann nicht funktionieren, dann müsste es an der Parametrierung der Safety Funktionen im Umrichter selbst liegen. |
Best regards, |
|
16.08.2022 14:02 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 10.01.2025 Beiträge: 3414 Bewertung: (532) |
Hallo Somatic_Marvin, ich weiß nicht, ob Dir jemand mitteilen könnte, warum der Wert so nicht im TIA Portal ist. Das ist einer von unzähligen verbesserungswürdigen Punkte im TIA Portal. Ein Weg, eine Änderung herbeizuführen, ist ein Support Request. Darüber kann der Fehler gemeldet werden. Erfahrungsgemäß sind die Produktverantwortlichen und Softwareentwickler nicht sehr häufig hier im Forum unterwegs. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf