04.07.2024 08:57 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 378 Bewertung: (46) |
Hallo, bei der Hochrüstung von WinCC V7 auf WinCC V8 musste auch Simatic Net hochgerüstet werden. Hier von V16 auf V18. WinCC koppelt über OPC SNMP mit einer USV. Mit V16 kein Problem, aber mit V18 steht mir der Punkt "SNMP" beim browsen nicht zur Verfügung. Die MIB-Datei ist geladen, Koko konfiguriert und auch geladen. Weder mit WinCC noch mit OPC Scout V10 kann ich auf die Daten zugreifen. Kann mir jemand bei dem Problem helfen? Alexandra DateianhangSNMP OPC SNMP.zip (0 Downloads) |
Folgen Sie uns auf