11.04.2022 14:18 | |
Beigetreten: 04.11.2011 Letzter Bes: 10.01.2025 Beiträge: 245 Bewertung: (27) |
Hi, also zuerst mal: virtuelle Achse und Simulation am TO aktiviert ist eins zu viel. Vom Verhalten her ist virtuelle Achse identisch mit Simulation (https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109781849/140368545291), einziger unterschied ist wie man die Einstellung (virtuell / simulation) zur Laufzeit aus dem Programm heraus ändern kann. Heißt die Einstellung für die Simulation kannst' dir bei virtueller Achse sparen. Zum Verhalten im Stillstand: Eigentlich bildet das TO ja die Istwerte nur selbst aus seinen Sollwerten. Dazwischen ist noch ein "Zeitverzug", siehe hier: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109781849/120981668491 So wie das von dir klingt, reden wir hier aber nicht von einem Zeitverzug, sondern generell auch bei längerem Stillstand von kleinen Änderungen der Istwerte. Nachdem die ja aber intern aus den eigenen Sollwerten gebildet werden, kann es da ja eigentlich keine Schwankung geben... Mal ne Vermutung in den Raum gestellt: Evtl. kleine Rundungsfehler bei der internen Rechnung? Gleitkommaberechnung hat ja so ihre Tücken auf ner CPU. Je nachdem wie deine Geberparameter eingestellt sind und die Achse sollwert-seitig steht, kann es ja sein dass du da an einem etwas blöden Punkt bist, und dann kippt irgendwo ne Gleitkommazahl mal. Grüße, |
Folgen Sie uns auf