09.02.2010 19:14 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 22414 Bewertung: (3017)
|
Hallo, bist Du dir mit der Version V2.6.2 ganz sicher? Der Starter V4.1.3 kennt nur die Version V2.6.1 und die Version V2.6.2 muss über einen SSP nachinstalliert werden. In der SW Übersicht gibt es einen Reiter "Komponenten" dort müsste an letzter Stelle der SSP SINAMICS V2.6 SP2 auftauchen wenn er installiert ist. Ansonsten könnte es sein, daß Du ein Projekt verwendest in dem noch ein Gerät der Version V2.6.1 projektiert ist, dann musst Du das Gerät im STARTER erst auf Version V2.6.2 hochrüsten. Gruß Christoph |
10.02.2010 08:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge: 20 Bewertung: (1) |
mfg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2010 08:43 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 22414 Bewertung: (3017)
|
Hi, SW Installationen schauen OK aus. Hast du mal die Version des Gerätes überprüft? Anbei mal mein Testprojekt, da funktioniert die Einstellung. Gruß Christoph DateianhangSafetzy2.zip (329 Downloads) |
10.02.2010 09:28 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (1) |
Hallo Christoph, vielen Dank für die Hilfe. Hab es jetzt projektieren können. Keine Ahnung wieso, aber es geht. Habe nochmal (davor schon 5mal) den kompletten Antrieb gelöscht, nochmal alles neu gemacht....und dann konnt ich die Funktion über Profisafe anwählen..... mfg |
23.02.2010 18:06 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (1) |
Servus... Störung27.01.70 23:15:47:896KR1_HW : INV_11660 : SI CU: Sichere Funktionen nicht unterstützt |
24.02.2010 04:19 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 22414 Bewertung: (3017)
|
Hallo, überprüf mal die DQ Verbindung zum Leistungsteil. Scheint das die Stecker nicht richtig eingerastet sind da das Leistungsteil nicht gefunden wurde. Kannst auch mal die Topologie online öffnen und schauen was in der IST Topologie erkannt wird. Gruß Christoph |
24.02.2010 09:46 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (1) |
Hallo Christoph, |
Folgen Sie uns auf