09.11.2020 14:46 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 10.01.2025 Beiträge: 5980 Bewertung: (823)
|
Hallo, stellen sie activationtime und deactivationtime ein. 5. Die berechneten Vorhaltezeiten tragen Sie als Aktivierungszeit (activationtime) für den Nockenanfang bzw. als Deaktivierungszeit (deactivationtime) für das Nockenende ein. Beachten Sie, dass die Vorhaltezeit negativ eingetragen wird, wenn der Ausgabezeitpunkt vor dem programmierten Nockenschaltpunkt erfolgen soll. 4.3.12 Vorhaltezeiten für Nockenspuren ermitteln (Totzeitkompensation) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744600 Grundsätzlich: Hinweis Abhängig vom Anwendungsfall, kann es z. B. bei Exzenterpressen vorkommen, dass kein linearer Zusammenhang zwischen Totzeit und Geschwindigkeit besteht (z. B. nicht lineares Verhalten einer eingelegten Bremse). Für diese Anwendungen müssen Sie die Totzeit dynamisch an die jeweilige Geschwindigkeit anpassen. Dies können Sie applikativ mit einem Anwenderprogramm realisieren. Nachdem die Vorhaltezeit geändert wurde, muss der Nocken nochmals mit _enableOutputCam bzw. die Nockenspur mit _enableCamTrack aktiviert werden.
|
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf