26.11.2018 13:14 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Das Foto zeigt ein Netzwerkprojekt - in deinem Fall ist es im "Diagramm-Modus |
27.11.2018 17:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 35938 Bewertung:
|
Wenn du nur eine 0BA8.Standard und keine LOGO!8.FS4 auswählen kannst, hast du definitiv die falsche LSC Version, nämlich V8.0. Du benötigst mindestens V8.1, besser wäre du updatest auf die aktuelle LSC V8.2. Das Update kannst du dir hier downloaden: Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Bitte beachten, dass du, wenn du Windows als Betriebssystem hast, die richtige Variante (32bit oder 64bit) runterlädst. |
Folgen Sie uns auf