18.04.2012 13:40 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte an einer Logo-Steuerung einen Drehregler einbauen (Poti für 0-10V?) mit dem dann ein Ausgangssignal von 4-20mA gesteuert wird. Gibt es da andere (einfachere Möglichkeiten) als ein Potentiometer? Ich möchte damit einen Siemens Leistungsregler ansteuern. Meine erste Idee ist die ich schalte zu einem 10k Poti einen 14k Widerstand in Reihe und greife die Spannung am Poti für einen Analogeingang ab. Die weitere Frage wurde gesplittet in: Leistungsregler |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 18.04.2012 15:02Gesplittet und umbenannt |
|
18.04.2012 14:13 | |
Beigetreten: 01.12.2009 Letzter Bes: 14.07.2025 Beiträge: 672 Bewertung:
|
Hallo GOPL, was ist denn einfacher als ein Poti? Natürlich kannst Du auch alternativ zwei Tasten, einefür "+" und eine für "-" nehmen. Ist das einfach genug? Gruß. |
Give us your feedback and show us your respect! |
|
18.04.2012 15:18 | |
Beigetreten: 01.12.2009 Letzter Bes: 14.07.2025 Beiträge: 672 Bewertung:
|
Hallo GOPL, das müßte eigentlich gehen, ja. Die Edelausführung kommtnatürlich mit einemLOGO! Text Display daher. https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/logo-text-display/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR Gruß. |
Give us your feedback and show us your respect! |
|
18.04.2012 16:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo GOPL, Wie in den Zeiten einer Prämienaktion üblich, hast du zwar Antworten erhalten, doch deine Frage nach dem korrekten Anschlusseines Potis blieb bislang unbeantwortet.. ...deshalb ganz kurz folgendes: Poti an LOGO! anschließen ..HowTo im HB S. 42 "LOGO! verdraten - Sensoranschlüsse"... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
18.04.2012 16:50 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
also das Textdisplay wird auch verbaut. Meinst du dann mit 2 Displaybuttons den Wert einstellen? Ich glaube das wäre nichts für meine Anwendung, da ich schnell per Hand nachregeln können muss. Mit dem Leistungsregler wird ein Draht zum glühen gebracht der dann das Glas von Röhrenmonitoren trennt. Leider fehlt mir noch ein idealer Leistungsregler Ein Siemensgerät, welches diese Funktionalität hat wäre ideal http://broadplenty.en.alibaba.com/product/253766730-209488365/EPS_Series_Single_By_two_Wires_EPS1_100_.html |
18.04.2012 16:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
In der Schaltungssammlung ist ein "digitales Poti" (siehe Anhang). Ist zwar für 0BA5 erstellt, aber wenn man die Hardware auf 0BA6 ändert, sind auch 0..20mA/4..20mA (mit dem entsprechenden Modul !!) am AQ möglich. DateianhangDEMO_digitales_Poti_V1.zip (99 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf