10.04.2012 17:06 | |
Beigetreten: 20.08.2009 Letzter Bes: 12.02.2015 Beiträge: 79 Bewertung:
|
Hallo Helfer, Ein etwas seltsames Problem(chen): in meinem aktuellen Programm hab ich seit einiger Zeit folgendes, wenn ich mit der rechten Maustaste ein Arithmetikblock öffne, seh ich anstelle der Operatoren und Prioritäten nur Punkte, ich muss also auf den Pfeil zur Drop-down liste klicken um zu sehen was aktuell ausgewählt ist. Bei einer neuen Schaltung sowie bei älteren Versionen dieses Programms ist alles ok, beim öffnen des Blocks seh ich alle Operatoren und Prioritäten. Benutze LSC V7, Win7 und eine BA06. Hoffe, mein Anliegen ist verständlich. Ich häng das programm mal an, vielleicht kann jemand mal auf seinem PC testen ob da das gleiche Problem besteht. Schon mal danke, Carlo DateianhangSolaranlage_TD_2.zip (114 Downloads) |
11.04.2012 15:19 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
WinXP SP3 und Logosoft! V7. |
11.04.2012 17:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! WIN 7 x64! |
11.04.2012 19:48 | |
Beigetreten: 17.10.2009 Letzter Bes: 08.06.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
habe gerade mal getestet Programm mit Logosoft V6.1.12 erstellt und dann mit Logosoft V7.0.30 geöffnet dann trat das beschriebene Problem auf WinXp Pro sp3 DateianhangBilder.zip (86 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: heipo am: 11.04.2012 19:49 |
|
Folgen Sie uns auf