05.12.2008 10:14 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo, willst du das ganze dann irgendwo ausgeben? gruß manfred Ho Ho Ho |
05.12.2008 13:30 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, Du kannst im Eigenschaftsfenster des Skript Parameter anlegen und beim Aufruf jeweils einen anderen Parameter übergeben. Beispiel: Button 1 -> Parameter: "Schaltfläche" Wert: 1 Button2 -> Parameter: "Schaltfläche" Wert: 2 Das Auswerten des Parameters sollte ja keine Problem mehr sein. Wenn Du eine Rückgabewert benötigtst, dann würde ich für das Skript nichtden Typ"Sub" sondern den Typ "Funktion". Link zu Tipps und Tricks für Skripte (Nr. 11 und 12): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26165877 Bye |
Folgen Sie uns auf