15.04.2025 04:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 35950 Bewertung:
|
Falls du es doch über Tasten haben willst, ein Vorschlag im Anhang. Der Sollwert steht in VW2, der Restzeitwert in VW4. Die 0 - 10 min werden in 0 - 600s realisiert. DateianhangSollwertverstellung_über_NI_ mit_Begrenzung_und_Startwert_0BA8.Standard.zip (87 Downloads) |
16.04.2025 20:21 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 22.04.2025 Beiträge: 107 Bewertung:
|
Vielen Dank für die Info. Leider kam ich erste heute dazu, ein UDF zu erstellen. Das habe ich soweit hinbekommen, dieses lokal gespeichert und in LSC importiert. Leider wird mir dieses in der UDF-Biliothek nur ausgegraut dargestellt. Hast du eine Idee, was hierfür die Ursache sein könnte? Wenn ich von Sekunden auf Minuten ändern möchte, muss ich das in den Vor- und Rückwärtszählen tun, richtig? Ich ändere dann von 600 auf 5 (600 sec auf 5 min). Danke und einen schönen Abend. DateianhangAusschaltverzoegerung.zip (69 Downloads) |
Folgen Sie uns auf