16.12.2008 15:11 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo MKnopf, sind die Einstellung lt diesem FAQ erfolgt: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18720136 Vielleicht auch mal anderen Drucker probieren. Der Code 39 enthält ja nur die Zeichen A-Z, 0-9 und 5 Sonderzeichen, der Code 128 dagegen den kompletten ASCII-Zeichensatz. Vielleicht hat der CE-Treiber bei diesem Drucker damit Schwierigkeiten. |
mfG / Best regards |
|
17.12.2008 09:34 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, dieDruckertreiber, die auf dem Windows CE-Image dabei sind, sind nur für bestimmte Drucker freigegeben. Hier ist die offizielle Druckerliste, die für die SIMATIC Panels freigegeben sind: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11376409 Wenn Du einen anderen Drucker verwendest, dann benötigst Du einen Druckertreiberdirekt vomDrucker-Hersteller. Leider bieten die meisten Hersteller keinen Druckertreiber für Windows CE an. Bye |
Folgen Sie uns auf