30.04.2012 09:27 | |
Beiträge: 1530 Bewertung:
|
Hallo Liciferius, also ich gehe schon davon aus, daß das die einzige Möglichkeit ist. Lt. Handbuch verhält es sich so: pszMsgDataZeiger auf einen String, dessen Daten mit scanf auf die Struktur MSG_RTDATA_STRUCT abgebildet werden. Der String "MSG_RTDATA_STRUCT" enthält folgende Daten, die mit "#" voneinander getrennt sind: Man kann diese Struktur zur Hilfe nehmen MSG_RT_DATASTRUCT. Falls der Link zum "My Documentation Manager" nicht funktioniert - anscheinend gibt es momentan Probleme damit - such' bitte direkt nach diesem Stichwort bzw. nach Strukturdefinitionen. Viele Grüße Bizur |
30.04.2012 11:15 | |
Beiträge: 378 Bewertung:
|
Hallo, was du natürlich auch machen kannst ist folgendes. Schau dir folgenden Beitrag (das PDF auf Seite 854) an. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37572697 Gruss Bilao |
30.04.2012 11:16 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 30.05.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo Luciferius, hier findest Du auf alle Fälle das Handbuch das Bizur meint: WinCC Scripting: VBS, ANSI-C, VBA Das angehängte PDF enthält das Kapitel aus dem zitiert wurde. Viel Erfolg Sabine DateianhangWinCC_pszMsgData.pdf (147 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
02.05.2012 11:23 | |
Beiträge: 1530 Bewertung:
|
Hallo Luciferius, hast Du die Tipps von "Michel" schon ausprobiert? Funktioniert es? Bitte laß' es die Forum-Gemeinde wissen. Viele Grüße Bizur |
04.05.2012 12:46 | |
Beiträge: 1530 Bewertung:
|
Hallo Luciferius,
du könntest versuchen den String in einem Script in eine Hex-Zahl umzuwandeln. siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/144195hierzu. Ansonsten gibt es bestimmt eine Möglichkeit über die Option WinCC. Natürlich ist hier der Kosten/Nutzenaufwand abzuklären. Viele Grüße Bizur |
Folgen Sie uns auf