10.06.2025 10:35 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 2628 Bewertung:
|
Hallo SCOTCH, Mit aller Warscheinlichkeit wird das nicht gehen. Das wird wohl mit den Lizensfabfrage und dem Hashwert des Passwortschutz der Logo zusammenhängen. Was ich an Deiner Stelle probieren würde, wäre auf jedem Rechner eine zum Betriebssystem gesicherte VM einzurichten. Diese hätte dann auf das darin befindliche Betriebssystem Adminrechte. Als Sofware wird dann nur LSC mit Adminrechte installiert. Die Ports und Schnittstellen müßten dann, logischer Weise, vom Gastsystem zur Hardware durchgetunnelt werden. Würde dann jemand mit dem Gastsystem "Mist" bauen, setzt man entweder die VM zurück oder löscht sie einfach und spielt eine neues Image auf (Wenn es richtig vorbereitet wird, ist es dann nur eine Sache von Minuten),. Ob es auch unter Docker oder einem LXC-Container unter Proxmox geht kann ich nichts zu sagen. Warscheinlich benötig man immer eine vollständige VM. Gruß Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 06/10/2025 10:36:25 |
|
Folgen Sie uns auf