21.11.2006 14:28 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, soweit ich mich erinnern kann, gibt es in folgendem FAQ für das MP370 ein Beispiel für das Darstellen von Bild-Sequenzen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22900091 Auf einer PC-RT könntest Du auch ein OCX einbinden, falls der Kamerahersteller so etwas mitliefert... nemo |
29.04.2010 16:26 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, also das einzige was ich zu diesem Thema kenne (!) ist dieser Beitrag -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/30129332 Vielleicht eine Möglichkeit. Gruß |
29.04.2010 18:11 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo Brain, danke schonmal für die schnelle Antwort. ich befürchte aber, dass die HMI Controls für die zusammen- arbeit mit der VS720 konzipiert sind und daher nichtmit Grafiken aus einem CAD System korrespondieren. Ich werde mich aber diesbezüglich mal bei Siemens schlau machen... Mittlerweile glaub ich aber, dass ich um ein eigenes ActiveX - Control nicht herum kommen werde... Danke und Gruß, Jürgen. |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 29.04.2010 20:37 |
|
Folgen Sie uns auf