28.09.2016 17:47 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 660 Bewertung:
|
Hallo MatthiasSchn, was du beschreibst ist ab WinCC Comfort möglich (eigene Bildschirmtastatur erstellen), aber mit WinCC Basic leider nicht, da für die Umsetzung Skripte nötig sind.
Die einzige Möglichkeit, die mir grad einfällt, wäre eine binäre Tastatur: Das I/O-Feld ist mit einer "Variable1" verbunden. An den einzelnen Tasten der binären Tastaur würde man die Funktion "SeteBitInVariable" für die einzenen Bits einer "VariableTemp" nutzen. Die "VariableTemp" würde sich bei jedem Klick ändern und im zweiten I/O-Feld angezeigt. Ist der gewünschte Wert erreicht hat man eine "Enter"-taste, die mit Hilfe der Systemfunktion "SetzeVariable (Variable1, Variable Temp)" den eingestellten Wert in die "Variable1" schreibt (die im ersten I/O-Feld angezeigt wird). Man könnte auch statt binären Tasten immer Feste Werte in verschiedenen Schritten addieren und subtrahieren. Beispiel [+100] [+50] [+10] [+1] [-100] [-50] [-10] [-1] [0] Die Zahl 349 wäre mit 5 Klicks eingestellt (und man muss auch nicht exakt vorrechnen, man kann grob zielen und dann feingranularer werden). Zahlenschritte wie bei römischen zahlen dürften hier brauchbar sein. |
Zuletzt bearbeitet von: H.J. am: 28.09.2016 17:59:13~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
29.09.2016 15:49 | |
Beiträge: 175 Bewertung:
|
Welche Steuerung ist denn verbunden? |
04.10.2016 14:16 | |
Beigetreten: 11.05.2016 Letzter Bes: 31.01.2020 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo 5p1k3, als Steuerung wurde eine Siemens LOGO!8 verwendet. |
Folgen Sie uns auf