15.08.2008 12:51 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, da musst du dir eine interne Variable "Blinktakt" bilden und im Dynamikdialog eine kleine Formel eintragen die die Blinkbedingung mit dem Blinktakt verknüpft. Ansonsten arbeitet jedes Blinken für sich ab dem Moment wo es "gestartet wurde" MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
17.08.2008 13:59 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Jürgen, hat keiner gesagt dass es einfach ist... Aber mir ist nichts anderes bekannt. Im Dynamikdialog gibts du bei Ausdruck/Formel das ein: 'Bit_Dauerlicht' + 'Bit_Blinken' * 'Blinktakt' Datentyp: analog Geltungsbereich: Wertebereich bis 0 -> Farbe für "Aus" Wertebereich sonst -> Farbe für "Ein" MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf