02.04.2007 10:10 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, ich weiß eigentlich gar nicht was Dein Problem ist. Es gibt die Funktion "LoescheMeldepuffer" mit dem Parameter "Nummer der Meldeklasse". Mit Hilfe dieses Parameters kann die entsprechende Meldeklasse projektiert werden, die gelöscht werden soll. Versuch mal ein "Projekt > Generieren > Alles neu generieren". Wenn das nicht hilft, dann versuch mal auf Welche WinCC flexible 2005 SP1 HF7 upzudaten. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24758642 Bye... |
Folgen Sie uns auf