25.03.2013 14:08 | |
Beigetreten: 25.02.2010 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo :) ich hab folgendes Problem: Ich habe arbeite an einem Projekt was mit Step7, V5.5 SP2 erstellt worden ist. Darin hab ich mehrere ET200 sowie Sinamics usw. Nun Habe ich mit SP3 eine weitere ET200 Station eingefügt. Und habe wahrscheinlich ein Problem mit der Domain. Es wurde ursprünglich keine angelegt, die Domain mrpdomain-1 wird ja automatisch angelegt. Alle Teilnehmer wurden bei Medienredundanz eben standartmäßig auf diese Domain eingestellt, jedoch wurden alle ein Nichtteilnehmer projektiert. Bei diesen gibt es auch kein Problem. Bei der neuen ET200 Station wurde das gleiche Projektiert, also Nichtteilnehmer des Rings. Trotzdem wurde er einer Domain als Client zugewiesen. Im Anhang 1 Sreenshot. Wenn ich nun online auf das Interface einer anderen Station gehe, sehe ich nur die IP-Parameter. Bei der neuen Station eben auch die Domain. Dadurch kommt der Fehler Baugruppe gestört und nicht verfügbar Unter IO-Device Diagnose: Peripheriebus unklar ab Slot 3 Module fehlen auf allen Steckplätzen Ich habe es auch schon mit einer anderen IM151 probiert, und auch schon ohne Module. Immer das gleiche. Ein Profinet-Fehler ais ausgeschlossen, da die anderen Teilnehmer, die nach dieser Station kommen, ok sind. Hat wer eine Idee? Kann es ein Fehler des SP3 sein? liebe Grüße DateianhangHW.pdf (69 Downloads) |
Folgen Sie uns auf