09.04.2012 22:45 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, bin im Begriff meine "alte" Pelletsteuerung durch die Logo zu ersetzen. Mein Problem ist nun allerdings, dass ich z.Z. der Zündung eine geringere Drehzahl des Lüfters benötige als bei Normalbetrieb. Gibt es für soetwas schon eine Lösung oder habt Ihr Vorschläge, wie man so etwas mit der Logo umsetzen kann? Dank im Vorraus als Anhang die Steuerung (Zeite sind nur Beispiele) DateianhangSteuern.zip (173 Downloads) |
10.04.2012 18:38 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, gibt es keine Möglichkeit? Cs |
10.04.2012 19:04 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Eine Möglichkeit wäre über die PWM-Funktion den Lüfter anzusteuern.... die Frage ist aber, wie er das verträgt? |
11.04.2012 22:40 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wenn du hier ja eh keine Anregungen bekommst, dann solltest du vielleicht doch ein anderes Forum aufsuchen, wo du sicher Hilfe bekommst. Was Heizungen angeht, ist das Haustechnikdialog-Forum zu empfehlen. Was eigene Brennersteuerungen angeht, frage einen Fachmann oder Schornsteinfeger. Denn bei den modernen Heizungen ist es mit einfach Flamme an und gut nicht getan. Durch die Abgasbestimmungen und Richtlinien für neue Heizungsanlagen ist das nicht einfach. Zur Drehzahl hatte ich schon mal die PWM-Funktion der Logo in den Raum geworfen. Aber es fehlen, wie schon mal nachgefragt worden ist, mehr Info's zum Lüftermotor. P.S. der Ton macht die Musik |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 11.04.2012 23:13Link eingesetzt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf