16.05.2012 21:12 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
Hallo, habt ihr eine Anregung wie man Eingang 1 bei einem Signal an Eingang 2 resetten kan, so das zb. ein Wischrelais von vorn anfängt zu zählen? Kalle DateianhangReset.zip (84 Downloads) |
16.05.2012 21:28 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, siehe dir den Dateianhang an.... MfG Betel DateianhangDEMO_Reset_V1 (0BA5).zip (108 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
16.05.2012 22:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Vielleicht entspricht mein Vorschlag ja Deinen Vorstellungen.... |
17.05.2012 08:17 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Funktioniert auch mit NOR und AND (Flanke) wie im Anhang. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
17.05.2012 10:15 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ja wegen der unzureichenden Angaben von Bastelkalle NUR die Angefragte Funktionalität eingebaut...alle anderen Funktionalitäten sind wie sie sind! Auch der Nachtrag zur gewünschten Funktion ist unzureichend, insbesondere die Angabe Zitat "zu1. ja, WR soll nachgestartet werden, wenn die Zeit noch läuft" ist ggf. unzureichend, denn ein "Nachstarten" bzw. Retriggern (der Zeit Ta) geht nur, indem der Eingang des Wischrelais für mindestens einen LOGO!-Zyklus auf "0" gesetzt wird. Doch auch der AUSGANG des Wischrelais geht für diese Zeitdauer auf "0" - es kommt also beim Nachstarten zu einem Flickerimpuls, was m. E. nicht gewünscht ist bzw. sein sollte. Doch wie soll die Funktionalität exakzt sein - wieder ist der Anfrager aufgerufen die gewünsche Funktion vollständig zu beschreiben (verbal, als Logiktabelle mit Zuständen und Flanken oder als Impulsdiagram ODER als Kombination daraus...) !!! ![]() MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf