18.06.2012 12:12 | |
Beigetreten: 17.06.2011 Letzter Bes: 30.07.2025 Beiträge: 79 Bewertung:
|
Hallo Eleu, ja, laut Siemens ist das BS noch kompatibel: Lieferfreigabe SP3 habe nun einen Artikel gefunden bei Siemens der den Fehler beschreibt: Link Diese Schritte habe ich dann so ausgeführt wie auf Microsoft beschrieben und jetzt funktioniert es schon mal, eine neues Projekt anzulegen. Möchte ich aber nun das vorhandene Projekt öffnen, kommt zwar keine Fehlermeldung, er hängt aber anderer seits auch jetzt schon seit 15 min. beim Projekt öffnen fest. Den Wert von IRPStackSize habe ich auf 50 eingestellt. Dies ist laut Microsoft der höchste einstellbare Wert. Gruß |
18.06.2012 13:57 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
HI, beende den Virenscanner und versuche es daann nochmal |
Folgen Sie uns auf