11.01.2009 12:13 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
OK das habe ich verstanden! Ich habe einen DBxDWx wo einzelne Fehlernummern definirt sind z.B. P0927 die möchte ich in Meldefenster ausgeben? |
14.01.2009 13:57 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, ... jetzt kann man sich schon besser ein Bild von Deinem Problem machen Aber eine richtige Lösung habe ich noch nicht parat ![]() Aber jetzt zur "Fehlersuche"! Wenn Du die Daten(Datenwort) von der S5 zur S7 gesendet hast, hast Du Dir dann mal zunächst alle "Bits" angeschaut was für einen Status die jeweils haben -> am besten über die VAT Tabelle. Meine Meinung nach hast Du wahrscheinlich auf der S7-Seite einen Fehler. Aus diesem Grund überprüfe zunächst die einzelnen Bits, ob die überhaupt gesetzt werden. Anschließend würde ich die Projektierung für die Störmeldungen noch mal prüfen. Ist halt schon merkwürdig, dass nur jede 2. Störmeldung angezeigt wird. Für den Datenaustausch zwischen S5 und S7 habe ich noch diesen FAQ gefunden. -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22385100 Gruß |
Folgen Sie uns auf