03.12.2008 08:49 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, also, wenn Du das OP177B PN/DP hast, dann kannst Sm@rtAccess für den Fernzugriff verwenden. Das Bediengerät muss eine Ethernet-Schnittstelle haben, sonst funktioniert dies nicht. Dazu muss Du lediglich in den Geräteeinstellungen "SmartServer starten" aktiveren. Über die SmartClient-Anzeige - wird bei WinCC flexible mitinstalliert - kann man mittels der IP-Adresse auf das OP177B zugreifen. Mit dem TS-Adapter II wirst Du allerdings nicht weit kommen, da SmartAccess nur über Etherenet funktioniert. Du benötigst entweder einen TS-Adapter IE oder eine Internet-Verbindung über ein DSL-Modem (vorzugsweise mitVPN-Tunel). Infos über SmartAccess findest Du auf den Support Seiten wie auch auf der WinCC flexible CD(Getting Started - Optionen): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18657078 Weitere Infos: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26331265 Beispielprojekte sind im folgendem Link enthalten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22900091 Vielleicht hilft Dir ja auch dieser FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32967536 Bye |
03.12.2008 13:41 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, |
03.12.2008 16:35 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, das ist leider nicht möglich, da Sm@rtAccess nur über Ethernet möglich ist. Bye |
Folgen Sie uns auf