01.09.2011 11:21 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 1344 Bewertung:
|
Ja das sollte mit der Funktion T_CONV möglich sein |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
01.09.2011 11:58 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Danke für die Hilfe und der schnellen Antwort |
24.04.2012 11:30 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo, hier zwei FAQ-Empfehlungen. Damit findet man den richtigen Baustein schneller und hat auch gleich entsprechende Informationen dazu. Hier ein interessanterBeitrag: Wo sind in STEP 7 V11 (TIA Portal) und analog in V5.5 (SIMATIC Manager) die Standardbausteine und Anweisungen hinterlegt? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/54137141 Weitere Beitrag: Der nachfolgende FAQ enthält eine Liste der aufrufbaren System- und Standardbausteine. Der Inhalt des Beitrags sollte auch für STEP 7 V11 relevant sein. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40654983 Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf