13.06.2019 16:52 | |
Beigetreten: 20.07.2018 Letzter Bes: 22.05.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Inbetriebnahme der RF680R, nach der Parametrierung des "Ident_Profile" Bausteins kommt immer wieder der selbe Fehler und nämlich 8092 (In ANY-Referenz ist eine Typangabe ungleich BYTE angegeben). Wie ich herausgefunden habe, das Problem kommt nach dem Aufruf der SFC14 DPRD_DAT, trotz dem, dass ich die richtige Adresse eingegeben habe. Anfangsadresse 8192 - hexadezimal 2000 - die Adresse befindet sich im Prozessabbild. Nach der Eingabe eines Befehls (zum Beispiel Read oder Init) und Setzen des Bits Execute, Error geht sofort auf true, busy wird nicht gesetzt. Ich arbeite mit CPU 416-F 3PN/DP, Version 5.3. In Hardware Konig gibt es kein Fehler. Wenn der Fehler auftritt, die LED Anzeige auf der Lesestelle RF680R leuchtet/blinkt nicht - Fehler nur in Software. Über GSD Dateien kann man eine von den Versionen ETSI V1.0, V2.0, V3.0 wählen. Ich teste aber V3.1. (In HW Konfig habe ich V3.0). Vielleicht weißt jemand, wo das Problem liegt? Danke für die eventuelle Hilfe ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06/14/2019 07:55:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.06.2019 08:09 | |
Beigetreten: 10.02.2015 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 144 Bewertung:
|
Hallo, verwenden Sie die aktuelleste Version (V4.0) der der Bibliothek? Step7 V5.5 Classic? |
Folgen Sie uns auf